This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:有关 INA240A4-Q1的设计问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/824268/ina240-q1-design-questions-about-ina240a4-q1

器件型号:INA240-Q1
主题中讨论的其他器件:INA240

大家好、

随附的文件显示了客户关于 INA240A4-Q1的单向模式设计电路。  

在客户根据 随附的文件设计使用输入电压<0 (Vin+- Vin-<0)后、如果我们的器件损坏、您能提供帮助吗? 首先在 VIN+- VIN-<0下进行测试,然后在 VIN+-VIN->0下进行另一项测试,发现 INA240A4-Q1有时会出现5V 的异常输出电压,如果更改为另一个新的 INA240A4,然后在 VIN+- VIN->0下进行测试,它可以正常工作。  

附加的波形显示了 INA240A4-Q1输入电流(从 IN+ 到 IN- 红色电流)异常;INA240A4-Q1 (黄色电流)和 VIN-(绿色电流)的输出电压、我们可以看到输出电压将是负值

尽管客户不会在 Vin+- Vin-<0的条件下工作、但他们希望清楚地知道是否在负输入下使用、那么输出会是什么? 使用类似此条件会导致什么结果? 您能不能提供一些关于这种异常现象原因的建议? 非常感谢您的热情支持。

此致

Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    几伏的差分瞬态不会损坏器件。 事实上、只要该器件能够保持低温以免受潜在热损坏、差分输入的额定值就会高得多、高达80V。

    损坏必须由其他一些机制造成。 请在测试程序的开头添加一个 Vin+-Vin->0测试步骤。 这将让我们知道、器件/组装从开始是好的。 客户可能还希望监控5V 电源以确保其稳定。 另一个要问的问题是“ISO+”上的源端是否与接地端共用同一个 AGND。

    如果故障继续发生、我们可以仔细查看故障器件。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    如果客户在该主题上仍然遇到困难、请告知我们。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    非常感谢您对这个问题的善意支持、经过更深入的测试、我们发现客户电源电压有时会高于6V、这是 INA240击穿的根本原因。

    谢谢、此致

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    很高兴听到找到根本原因、并感谢您的反馈。

    此致、Guang