This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-3PHGANINV:U 相、V 相、W 相的高侧无响应

Guru**** 2771105 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/823891/boostxl-3phganinv-high-side-of-the-phase-u-v-w-not-responding

器件型号:BOOSTXL-3PHGANINV
主题中讨论的其他器件:LMG5200

尊敬的 TI:

在将 PWM_H 设置为高电平后、U 相、V 相、W 相的高侧面临一些问题。 输入电压为48V。 最初的问题是自举电容值太高、不符合要求。 您能提供建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    如果我理解正确、您可以观察到所有 PWM 控制信号;但是逆变器输出始终保持在低电平。 您可以确认吗?

    我会围绕 U1/2/3 (LMG5200)进行探测、以确保所有引脚都具有预期的信号:

    (1)  Vbus 等于48V。

    (2)  Vcc 等于5V。

    (3)  存在 PWM 控制信号和接地

    在所有信号都出现在器件上的不太可能的情况下、但没有任何相位能够上拉、因此它们可能会损坏并需要更换。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    您能否向我提供您的电子邮件、因为我有一些附件可与您共享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    您可以通过 g-zhou@ti.com 联系我

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    由于我们正在通过电子邮件处理此主题,因此我将关闭此主题。

    此致、Guang