This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM224A:输出电压

Guru**** 1646690 points
Other Parts Discussed in Thread: LM224A, LM224, LM2902
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/823975/lm224a-output-voltage

器件型号:LM224A
主题中讨论的其他器件: LM224LM2902

尊敬的先生。

我的客户使用 LM224A 作为具有 Σ-Δ 电源的同相放大器。

在 LM224A VCC 关断后、应用 VCC+1.0V 超过 VCC。

我想、如果 VCC+1.0V 在最大值以内、这不会有问题 电源电压范围。

这只是我的假设、因此我想确保它确实没有问题。

请提供您的建议。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生。  

    很抱歉、我的解释不好。  

    对输出施加 VCC+1.0V。  

    请提供您的建议。  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    任何时候输出电压都不能超过 VCC。 您能否测量(或估算)流入输出引脚的电流?

    输出引脚将通过一个内部寄生二极管 VOUT > VCC 将电流传递到 VCC

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronald San。  

    非常感谢您的宝贵建议。  

    我想对寄生二极管进行双确认。  

    我想知道电流路径将如下所示? 还是另一个?

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    [更正:目前的 LM224是这样的,但 LM224A 不是这样的]

    电阻器(P 型掺杂)必须位于其他地方。 N 型掺杂并连接到 VCC。 该二极管是第一个导通路径。

    在正常运行中、该二极管反向偏置、对性能没有影响。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    LM224A 具有与 LM224不同的输出至 VCC 路径。 电阻器位于不同的位置。   

    该路径中有两个二极管、因此高于 VCC 的1V 输出在室温下不会传递过多电流。 在+85C 时、电流将显著增加。  

     

      

    如果您可以将电流保持在1mA 以下、则 LM224A 将不会受到 OUT > VCC 的影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronald San。  

    我非常感谢您提供的所有宝贵信息。  

    我的客户也在使用 LM2902。  

    我想知道 LM2902上 OUT>VCC 下的电流与相同

    LM224A?  

    很抱歉再问您。 希望获得您的建议。  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    请提供完整的 LM2902器件型号。

    提醒您提供最大预期电流或戴维南等效电流。  如果最大电流小于1mA、那么我不会有任何问题。

    Hayashi-San、

    输入始终为高阻抗。 关断时输出为高阻抗。 我没有 ZOUT HI-Z 的特性数据,但我希望它大于100Mohm || <10pF

    与往常一样、输入和输出电压应保持在电源轨范围内、以获得这种高阻抗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronald San。  

    非常感谢您提供的所有宝贵建议。  

    完整器件型号为 LM2902PWR  

    请再次提供您的建议。  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    LM2902PWR 与 LM224的结构相同、因此从 OUT 到 VCC 只有一个二极管。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronald San。  

    非常感谢您提供有关 LMIS 结构的信息

    LM224。  

    我想确保仅在一个二极管上限制电流。  

    它是否与 LM224A 相同、低于1mA?  

    一次又一次很抱歉。  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    通常情况下、1mA 对于任何具有一个(或两个)电源轨二极管的运算放大器是安全的。  

    1mA * VF (其中 VF 为二极管正向电压)的应力为低功耗。