This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6642:光电二极管电流至电压转换

Guru**** 2670055 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6642, OPA228, LMP7717

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/823860/lmh6642-photo-diode-current-to-voltage-conversion

主题中讨论的其他器件:LMH6642OPA228LMP7717

您好!

请参阅本文档的第3页: http://www.ti.com/lit/an/snoa423b/snoa423b.pdf
客户正在寻找光电二极管电流到电压的转换、但是、他提到放大器的电流输入为0~500uA。
图3中的基准是否能够适应如此低的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、  

    客户可能不需要使用图3所示电路那样复杂的电路来实现跨阻电路。 500uA 是易于设计的输入电流、最小电流分辨率取决于电路的噪声。 它们需要从电路中获得多大的速度和输出电压? 此外、它们是否知道光电二极管的输入电容?  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jacob。 我将引导客户使用此主题来回答您的问题、从而更快地解决问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:
    我正在使用上述电路、但在光伏模式下、即偏置电压为零。 电阻和电容完全如图所示。 由于我在电流模式下进行测量、因此负载电阻为零。 我们正在测量云覆盖范围、我们希望通过 DAQ 每秒记录一次电流。 我需要具有1微安的分辨率。

    请告诉我是否需要更多信息。

    此致、

    Shweta Pal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shweta、  

    在上图中、您能告诉我您使用的二极管的型号、用 PD 表示吗? 该二极管将具有自己的寄生电容、这将影响跨阻设计计算。  

    谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yea Shweta、  

    如果您要驱动到运算放大器的反相加法结、您所绘制的内容就像标准跨阻设计。 如果您正在观察云、则不太可能需要 LMH6642的速度。  

    通常、您会为此类应用使用解补偿 VFA。 看看 LMP7717、或许还有 OPA228。  

    在最近这篇文章的末尾提到了这些跨阻设计问题、  

    https://www.planetanalogue.com/author.asp?section_id=3404&doc_id=565165&

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    光电二极管通过胸膜检查,产品代码为 FDS010。

    谢谢你。

    此致、

    Shweta Pal。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    很抱歉、我无法理解您所指的是哪张图。

    此致、

    Shweta Pal。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链接到的第一条中的图9。