This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV341-Q1:关断功能开启时的状态

Guru**** 2768065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/825308/lmv341-q1-about-the-state-when-the-shutdown-function-is-turned-on

器件型号:LMV341-Q1

您好、TI 团队

我的客户 希望了解关断时的状态。

请告诉我关断功能打开(SHDN = L)时 IN +、IN-、OUT 端子的状态(高/低/高阻态)。

如果是 Hi-z,它是多欧姆?

 

此致、
高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi-San、

    输入始终为高阻抗。 关断时输出为高阻抗。 我没有 ZOUT HI-Z 的特性数据,但我希望它大于100Mohm || <10pF

    与往常一样、输入和输出电压应保持在电源轨范围内、以获得这种高阻抗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Ronald San

    感谢您的回答。

      || 是什么意思?
    我知道电阻大于100Mohm。
    此致、
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi-San、

    ||是并行的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Ronald San

    感谢您的快速响应。

    我知道。

     

    此致、

    高志林