This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 集成4安培、引脚可提供100V 电压

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/825236/4-amps-integrated-and-the-pins-can-undertake-100v

主题中讨论的其他器件:LM5170

大家好、  

如果 TI 的解决方案集成了4安培电流、引脚可接受100V 电压、请提出建议。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

     我不清楚"集成4安培"器件可能是什么。  请更详细地描述您要询问的 IC 类型。  正在设计哪种类型的电路?  

    请尽可能添加详细信息。  

    谢谢、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonard、  

    该放大  器将用于 LM5170的设计电流感应、直流/直流输入电压为48-72V 输入电压。 非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

     现在、我了解了、您需要在一个封装中使用4个放大器、我首先将其视为4安培的电流要求、但不知道要处理4安培的器件。

    运算放大器专家现在将提供帮助。

    此致、

    ~Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您为什么不关注电流感应放大器-以下是快速搜索、  

    http://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/products.html?pqs=paqs&familyid=3170#p726max=40;80

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    电流感应放大器的输出会发生什么情况? 为什么在一个运算放大器可以进行电流感应时使用四个运算放大器?

    除非四路运算放大器的输出需要高达72V、否则最好使用高电压 LDO 将输入电压降至30V 甚至5V、其中运算放大器的选择最大。

    我们有三个单通道>=100V 运算放大器。 按最大电源电压排序的所有运算放大器列表如下 URL

    http://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/products.html&sort=p1261max;desc

    最高电压的四路放大器为44V

    [编辑:该链接不起作用、请尝试 http://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/products.html

    然后点击"SUPPLY VOLTAGE max"对列表进行排序。]