This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA694:用于汽车应用的 OPA694

Guru**** 2506415 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA694, LMH6722-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/822911/opa694-opa694-used-in-automotive-application

器件型号:OPA694
主题中讨论的其他器件: LMH6722-Q1

尊敬的 TI 团队:
  客户在汽车应用中使用 OPA694、因此他们需要 AEC-Q100级器件、是否有 OPA694 Q1版本的路线图?  

  或者、请告知电流反馈 OPA、低 IQ、低功耗、2通道或1通道、自动等级、  参数接近 OPA694。

  谢谢!

此致!

沈家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    遗憾的是、我们目前没有任何电流反馈放大器 Q100版本的计划。 如果电压反馈放大器满足其要求、客户是否愿意使用它?  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    National 提供了 Q1 CFA、请查看 LMH6722-Q1、它比 OPA694慢一些、但仍然是400MHz。 不过、它是四通道器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

      谢谢!