This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG114EVM:如何提供频率为20kHz 的交流电压信号作为输入信号

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG114EVM, LOG114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/818681/log114evm-how-to-give-ac-voltage-signal-of-frequency-20khz-as-input-signal

器件型号:LOG114EVM
主题中讨论的其他器件: LOG114

我需要提供交流电压信号作为 LOG114EVM 的输入。 我是否需要通过串联电阻器将电压信号连接到连接到引脚4的矩形焊盘。 使用的电阻器值是否存在任何限制

其次,如果 我将导线焊接到矩形焊盘上,恐怕焊盘可能会出现。 我找不到这么小的连接器。

第三、我需要提供参考电流还是内置参考电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukta、

    有关 LOG114 EVM 问题:

    我是否需要通过串联电阻器将电压信号连接到连接到引脚4的矩形焊盘。 要使用的电阻器值是否有任何限制?

    由于交流电压是输入源、因此最好将电压转换为电流。 这是使用高值电阻器最容易实现的。 该电阻器的计算方式与 EVM 手册第3.4节 "使用电阻器"中所述的方式类似。 电阻器值的确定 取决于您想要如何设置 I1 (引脚4)。 但是、请注意、不要使用  将作为施加 输入电压的板载 VREF。 此外、VBIAS 为+2.00V、因此 输入电压始终需要更高的正电压、以便 I1具有正确的极性(不 能允许 I1或 I2变为负电压)。 从 eq 开始。 4英寸导轨:

    I1 =(VREF - VBIAS)/R

    因此、R =(VREF - VBIAS)/I1  

    其次、如果 我将导线焊接到矩形焊盘上、恐怕焊盘可能会出现。 我找不到这么小的连接器。

    该小矩形焊盘用于设置表面 Munt 光电二极管、您不会添加它。 如 EVM 手册所示、可以将分立式电阻引线焊接到该焊盘上。 它实际上并不是为了适应连接器而设计的、因此电阻引线或细规线几乎可以使用。

    第三、我需要提供参考电流还是内置参考电流?

    I2是板载基准电流。 R11将其设置为500nA、1兆欧姆。  I2 =(VREF - VBIAS)/R11 =(2.50V - 2.00V)/ 1e6

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的应用的输入信号范围介于1mV 至1V 之间。  在这种情况下、根据上述公式、I1将为负。 在这种情况下、此 EVM 如何工作?

    谢谢、

    Mukta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukta、

    输入20kHz 1mVpk-pk 至1Vpk-pk 信号电平需要施加等于+2.000V VBIAS 电平的电压 、以便   在连接到 LOG114输入的电阻器上施加的电压对于1mVpk-pk 输入具有2.000V 至2.002V 的电压范围、 输入电压为1Vpk-pk 时为2.000V 至3.000V。 这相当于添加一个与 交流电源串联的直流电源。 我曾研究过尝试使用同相加法放大器、但如果更改交流振幅、这不会产生所需的电压输出。  交流波形的负峰值需要 等于 VBIAS 电平、无论其振幅是1mVpk-pk 还是1Vpk-pk

    LOG114 EVM 专为光电二极管的单向输出电流而设计、因此尝试 将其应用 于双极电压输入电压并非易事。 如果我找到了一种根据需要对输入电压求和的合理方法、我会对其进行布置。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的回答。

    是否可以将 Vbias 接地?

    我可以将双极信号转换为单倍频、但范围仍为1mvp-p - 1vp-p

    那么、该配置是否起作用?

    谢谢、此致、

    Mukta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muktra、

    Vbias 不能直接接地。 我正在寻找其他方法来使一切兼容。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muktra、

    LOG114 EVM 在设计时考虑到了非常具体的应用、例如 由单个+5V 电源供电的对数输入光电二极管放大器。 它实际上 并不像您建议的那样被设置为使用。 更好的解决    方案是布置一个针对您打算评估的 LOG114电路进行优化的新 PC 板。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程