This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:分流电压的电阻值

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/825192/ina226-resister-value-by-shunt-voltage

器件型号:INA226

尊敬的所有人:

我们的客户希望了解电阻器值与分流电压的关系。

它们目前使用 INA 226来测量电机电流。

它还与 MSP430通信、并使用 MSP430来控制电机。

那么、当它由于噪声或浪涌的影响而超过 INA226分流电压寄存器读数的最大读取值(大约81mV)时、寄存器中的值是多少?

如上所述、我们强烈建议客户尽快回答。

如果您能马上回来、我将不胜感激。

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    感谢您考虑使用德州仪器。 假设浪涌持续时间超过大部分转换时间、分流电压寄存器可能会显示7FFF。 对于您的电流寄存器、这将是分流电压寄存器中的等效十进制值乘以您写入校准寄存器的值的等效十进制值的乘积。  如果乘法的值超过了该寄存器中可以存储的值、屏蔽/使能寄存器中的数学溢出标志位(位2)应该变为高电平。