This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309EVM

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA309, PGA309EVM-USB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/824714/pga309evm

主题中讨论的其他器件:PGA309PGA309EVM-USB

我多年前就购买过 PGA309EVM。 EVM 包含传感器接口板和 PC 接口板。 我想知道如何将此 DK 用于基于 Windows10的 PC。

随 DK 一起提供的 CD 未打开。 是否有可使用此 PGA309EVM 的软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    PGA309EVM-USB 软件可在 PGA309评估模块登录页面上下载、同时提供用户指南和文档。

    http://www.ti.com/tool/PGA309EVM-USB

    如果在此页面上向下滚动、则会显示一个链接、用于下载 PGA309EVM-USB 软件安装程序。  请找到 PGA309EVM-USB 软件修订版 C 安装程序的以下链接。

    http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=sboc320&fileType=zip

    请在 PC 中下载软件安装程序 zip 文件、解压缩内容并按照安装提示运行 setup.exe 文件。  确保在运行安装之前具有管理员权限。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis

    感谢您的快速响应。 但我的 PGA309EVM 开发套件具有 RJ45连接器、可与 PC 相连。 无 USB 接口。

    如何使用它?

    此致

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、  

    遗憾的是、PGA309EVM 是15至16年前发布的、现已停产。  正如您提到的、它需要一个旧的 Windows 操作系统(Windows XP)、并且需要 RS232接口。  您需要找到在支持此接口的操作系统中运行的 PC、并按照用户指南中的说明进行操作。 与新的 PGA309EVM-USB 相比、旧的软件和硬件具有许多限制。

    我们支持网上提供的 PGA309EVM-USB、新的 USB 版本自2010年起发布。 PGA309EVM-USB 与原始版本相比有了很大改进、在软件和硬件上提供了更多的功能。

    谢谢、此致、

    Luis