This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7721:数据表中的输入噪声是否正确?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/825463/lmp7721-is-the-input-noise-correct-in-the-datasheet

器件型号:LMP7721

大家好、我对0.01pA/VHz 的输入电流噪声密度有疑问。

这是一个 fa OPAMP、它具有10fa 噪声密度、您确定这个值吗?

谢谢

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您答对了-数据表中显示的 LMP7721输入电流噪声有误。  根据其6fA 的典型 IB、25°C 时的低频输入电流噪声应约为0.05fA/RT-Hz。