This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8812EVM:我们是否使用 DRV8824EVM 评估 DRV8812

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8812, DRV8824EVM, DRV8824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/824888/drv8812evm-do-we-evaluate-drv8812-with-using-drv8824evm

器件型号:DRV8812EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8812DRV8824EVMDRV8824

您好、应用程序超棒

客户问我。 内容。

我们是否使用  DRV8824EVM 评估 DRV8812?

感谢你的善意帮助

最恰当的考虑

Yuki Saito  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赛托-圣、

    DRV8812和 DRV8824 共享 同一个 PCB。   更换 IC 并在 R16上添加零欧姆电阻后、您可以使用 DRV8824EVM 评估 DRV8812。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的评论。

    有道理。

    我将共享此信息。

    最好  

    Yuki