This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV796:LMV796应用

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/825072/lmv796-lmv796-application

器件型号:LMV796

尊敬的团队:
  我在另一篇文章  帮助向我传达了 一个电路和一个公式。  

  我想知道该公式的工作原理吗? 在我看来,VF1 (out)=(Rp+R5)/R5 *(IG1)*Rs, Rp=R6*R7/(R6+R7)。 我不知道0.1V 是什么意思?  我只知道 Rp/R5=48.47、为什么不 (Rp+R5)/R5?

  这是一个同相放大器电路?

  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    电路的完整传递函数为 VF1 = IG1 * Rs * (R2//R3)/(R3+R4)*(R5+R6//R7)/R5。

    假设 R4=R5、R2=R6、R3=R7、该方程可简化为 VF1=IG1 * Rs *(R6//R7)/R4。

    我建议查看"低侧双向电流感应电路"以获取另一个低侧电流感应文档。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    Tim 回答了增益部分。 我将回答偏移部分。

    直流失调电压为 R3/(R3+R2)* Vs= 316k/(316k+10,000k)*3.3V = 0.1011V