This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:TL082开环增益和3dB 频率

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TL082, LF347, LF353-N, LF347-N, TL084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/821168/tl082-tl082-open-loop-gain-and-3db-frequency

器件型号:TL082
主题中讨论的其他器件: LF347LF353-NLF347-NTL084

你(们)好。

1.我想问您 TL082开环增益3dB 频率的信息。

我在数据表中找不到任何相关的图。

2.当数据群不提供过冲与容性负载间的关系时、我还想知道如何找到最大容性负载

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我刚刚解决了我在上一页中询问的问题。

    3.我的客户问我 TL082的输入电容。 数据表中未提供该值。

    提前感谢您的及时关注!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikyung、

    数据可用于 LF347和 LF351、它们可能类似:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mikyung、

    它与之类似、但 TL082/TL084的输入电容略高于 LF347-N 或 LF353-N (-N 在这里很重要)

    CP = 5.5pF (同相引脚至接地)

    CN = 7pF  (反相引脚至接地)

    CD = 4pF (反相至同相引脚)  

    对于单位增益电容应小于200pF、最好小于100pF。

    Kai、欢迎回来! 我想已经有一段时间了。