This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139A:LM139A

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM139A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/824280/lm139a-lm139a

器件型号:LM139A

您好!

我尝试保护 LM139A 的输入。 根据上一篇文章、它没有 ESD 二极管、因此我将使用外部肖特基二极管进行钳位。

一个输入引脚始终处于共模范围内、而另一个引脚则被钳位 到 VDD 或 VSS。

我的问题是、当肖特基二极管处于钳位状态时、是否会有相位反转的危险?

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    有关 ESD 二极管钳位的更多信息、请参阅我随附的技术手册上的第8页和第9页。 此外、您无需担心相位反转。

    此致、

    Joe

    e2e.ti.com/.../snoaa35.pdf