This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139AQML:其中针对 LM139 QML 和 LM139QML-SP 执行了 RGA 测试

Guru**** 2585655 points
Other Parts Discussed in Thread: LM139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/822210/lm139aqml-where-the-rga-testing-was-performed-for-lm139-qml-and-lm139qml-sp

器件型号:LM139AQML
主题中讨论的其他器件:LM139

尊敬的所有人

请告诉我在哪里对 LM139 QML 和 LM139QML-SP 执行 RGA 测试

谢谢你

此致

米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel、

    我们无法讨论我们的制造和测试的详细信息。

    我向您发送了一份朋友请求、如果您想进一步讨论、请直接向我发送电子邮件。

    基尔比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人

    我们的客户想知道您是否使用一个实验室来评估 GIDEP 问题造成的影响

    您能否确认 TI 是否使用位于科罗拉多州柯林斯堡的 EAG Labs 进行 IGA (内部气体分析)测试。

    请确认您是否正在使用本实验

    谢谢你

    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel、

    TI 尚未将 Pernicka 或 EAG 用于 IGA。  所有 QCI 测试均已在其他工厂完成。

    我们注意到、GIDEP 上列出了一些 TI 产品、但该测试并非 TI 要求的、可能是应执行 DPA 的某些第三方的要求进行的。