This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV331:输出不像数据表中描述的那样工作?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV331, LM331, LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/822491/lmv331-output-not-working-like-descripted-in-datasheets

器件型号:LMV331
主题中讨论的其他器件: LM331LM393

大家好、

我使用 LMV331遇到了问题、该 IC 的功能似乎与数据表中描述的功能不符:

我使用 LMV331构建了一个电路、该电路工作正常。

LM331在输出端具有上拉电阻器。

如果 IN+高于 IN-输出晶体管未激活、外部上拉电阻器将输出上拉。

因此、正输入差分提供正输出。

如果我 查看 LMV331的数据表:SLCS136T–AUGUST1999–修订版 JANUARY2015

我可以在第8.3点读取:

输出包含一个开漏 NPN (下拉或低侧)晶体管。 输出 NPN 将灌入电流
当正输入电压高于负输入电压和偏移电压时、VOL 为
电阻、并将随输出电流而扩展...

我注意到:... 将灌入电流意味着、如果差值为正(IN+高于 IN-)、晶体管将打开

但这不是我的电路所做的?!

现在、我决定查看 LM393数据表、因为在我看来、LMV331和 LM393是相同类型的。

LM393数据表:SNOSBJ6G–OCTOBER1999–修订版 OCTOBER2018

在此数据表中、我在7.4点找到:

...当同相(+IN)输入上的电压大于反相(-IN)输入时、输出为高电平。 当时、输出为低电平
同相(+IN)输入上的电压小于反相(-IN)输入...

这正是我的 LMV331电路的工作方式。

好的、我转到 LM393数据表的下几页、在应用部分找到了该曲线:

8.2.1.3应用曲线

在8.2.1.2点处、详细描述了 LM393的连接。

最有趣的描述是关于输入连接:

kΩ 从 IN–到 V+的 A100k Ω 电阻器以及一个额外的
从 kΩ 到接地端的100k Ω 电阻器...

因此、IN-连接到基准、IN+可能是输入。 进行了比较。

LM393的输出照常连接到上拉电阻器。

在我看来、上图以反相形式显示输出信号。

现在我完全困惑了。 这些数据表中有哪些内容? 或者、我是否完全错误地理解输出的功能?

您能否查看数据表并帮助我了解"说明"的含义?

非常感谢

——抱歉,我的英语不好,我是一个德国用户……

迪尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪尔克

    您在 lmv331数据表的第8.3节中发现了错误。  当非反相输入大于反相输入时、输出不反相 NPN 输出晶体管关闭、上拉电阻器将输出拉至高电平。

    很抱歉造成混淆。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    感谢您的回复。

    LMV331数据表的第11.2节中也存在错误:

    引脚1和3的说明相反。

    引脚1必须是 IN+输入和

    PIN2必须是 IN-输入。

    迪尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dirk、

    感谢您查看数据表并发现这些错误。 这是一个旧器件/数据表、因此我们非常感谢您详细介绍它并告知我们需要进行的更改。 我将提出修订请求、以修复数据表中的错误陈述。

    此致、
    Jonny