This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3701-Q1:输出状态为低电平时、ICC 规格是多少?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3701-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/823585/tlv3701-q1-what-is-icc-spec-when-output-state-low

器件型号:TLV3701-Q1

大家好、团队、

我对 TLV3701-Q1有一个问题。 当输出状态为低电平时、ICC 规格是什么? 仅考虑 IC 的 ICC 消耗。

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    遗憾的是、由于这是一个旧器件、我们在输出低电平条件下没有任何有关静态电流的信息。 我可以查看一些样本、并在室温下测量典型输出电流。  

    您是否知道您希望器件处理的电源和输入电压范围?

    此致、
    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于输出低电平条件、每个通道的器件 IQ 将约为470nA。

    此致、

    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonny、

    25C 时的典型值是否为470nA? 整个温度范围的最大值如何?

    谢谢。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉 不能澄清。

    25C 时的典型值为470nA、输出低电平期间整个温度范围内的最大值为750nA。

    此致、

    Jonny