This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:取代 Onsemi LM324ADT 的 TI 解决方案

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM324, TSM104WA, TSM104W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/824116/lm324-ti-solution-to-replace-onsemi-lm324adt

器件型号:LM324
主题中讨论的其他器件: TSM104WATSM104W

大家好、  

请建议使用 TI 解决方案来替代 Onsemi LM324ADT。  

客户需要4个 OPA 和2组2.5Vref。  

谢谢!

BR、  

廖青

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean;

    LM324ADR 的工作原理。 LM324没有基准电压。 不确定为什么需要两个。 试用 LM4040EIM3-2.5/NOPB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:  

    客户需要 DAS01A 集成式双通道 OPA + 1 Vref 等解决方案、但客户正在寻找4OPA + 2 Vref 解决方案。  

    因此,请建议我们是否有这种解决办法。 谢谢!

    此致、  

    廖青  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    TSM104W 和 TSM104WA 具有4个运算放大器和1个 Vref、这两个运算放大器可以搭配使用、因为电压是相同的。