This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:LMH5401

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/823529/lmh5401-lmh5401

器件型号:LMH5401

你好! 我对差分放大器的谐波失真有疑问。

LMH5401的谐波失真频率相关。 它的起始值为10Meg。 我能确定、超低 频率(例如100Hz)下的谐波失真不会大于 10MHz 下的谐波失真吗? 我认为、放大器在低 频时的反馈更强、但20 MHz 时对失真频率的依赖性的拐点会让我犹豫。

谢谢、  

安东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    您的直觉是正确的。 测量数据可能涉及噪声、遗憾的是、在该图中、它可以解释为拐点、但理论上应该是平坦的。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    此致、

    安东