This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:最大电流(和功率)消耗

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/824279/xtr111-max-current-and-power-consumption

器件型号:XTR111

您好!

除了实际允许流入输出的电流之外、该器件的最大内部电流消耗是多少?

如果输入电压为12V、则该器件可以看到的最大功耗是多少?

此外、是否有任何数据允许该部件通过125°C 的性能? (可能高达135-140C?)。 在存储温度为150C 且无强瞬态应力的情况下、该部件是否能够可靠运行?

谢谢!

-Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    数据表中的图1显示了静态电流与电源电压间的关系曲线、您可以参阅以下内容:

    关于温度、我们无法确保性能超过数据表中的规定:

    Tamara Alani