This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:如何尊重最大电流限制?

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2902, LM324, LM358, NE5532, SA5532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/823012/lm324-how-to-respect-maximum-current-constraint

器件型号:LM324
主题中讨论的其他器件:LM2902LM358NE5532SA5532

我知道、这些通用运算放大器(LM324、LM358、LM2902等)希望其负载恢复接地、并在数据表中提供"短路输出电流"规格。  (在双电源应用中、"接地"可能是电源轨之间电压的低阻抗节点、也可能是单电源应用中的低电源轨本身)

但许多人说、短接至高压轨可能会导致器件过热和损坏。

因此、我错误地将其解释为意味着我们可能会产生一些最大输出电流、必须小心避免。  此外、它是最大灌电流、因为短接至低电源轨的能力肯定意味着拉电流时它会受到电流限制、对吧?

但是、数据表"输出电流"行下的"最大"列中没有任何内容!

NE5532/SA5532
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    放大器中的拉电流在内部受到限制(通过一个减少驱动的电路)、只有持续短路导致的过热才是一个问题。  为此、灌电流不受任何电路的内部限制。 PNP 灌电流驱动器具有有限流能力、可设置最大电流。  从数据表中的器件原理图可以明显看出这两种情况。  

    对于电源设置为10V 的情况、数据表中确实有60mA 的最大电流、涵盖了拉电流和灌电流。 对于拉电流、15V 电源的最大电流为60mA。 15V 电源的灌电流没有最大值。 在电源电压超过15V 的情况下、建议避免任何类型的输出短路。   

    您是否考虑了电源电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    我最想了解的是如何正确解读 TI 数据表。  在哪里可以看到最大电流为60mA、涵盖拉电流和灌电流?  什么页面?

    但要回答这个问题、我希望在5-15V 范围内使用它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    在第5页上、请参见绿色矩形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  是的、我看到了这些、但顶部的是拉电流而不是灌电流、底部的测试条件是输出位于电源轨之间的中间位置、而不是更高的位置。

    我是否应该一般地假设这一点? (至少使用 TI 数据表):

    如果引脚上没有最大电流、并且有一个限流器会在一个电压下而不是在另一个电压下启动、

    当引脚处于该其他电压范围时、限流器不工作、我应该确保电流不超过某个最大值

    该最大值是相同的毫安数/等 在该电压范围内、因为限流器会将其限制在原来的电压范围内、限制器的工作频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    拉电流限制器在任何电源电压下的工作方式相同。 请参阅图2和3以了解典型行为(数据表显示 VCC=15V、但对于所有 VCC 都是相同的)。 耗散的功率为 IOUT *(VCC - VOUT)。  器件限制 IOUT、器件无法控制 VCC 或强制 VOUT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、我的意思是输入/输出的电压范围不同于电源轨(也许我应该说电流极性、但无论如何、让我们假设我说"与限流器不同的运行环境"。

    最后、我想知道的是、在下一个数据表中、我遇到了这样的问题:如何知道我期望的最大灌电流确保器件仅暴露在外、 拉电流时、拉电流限制器为其提供的电流是否相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    首先可以查看数据表中的"绝对最大额定值"表以及所有表注。 查看"电气特性"表(测试条件)中的负载电阻器和电流、了解最适合的负载和输出电流。 有时、"建议运行条件"可能会提供一些建议、但通常不会提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢。