Other Parts Discussed in Thread: OPA2156
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA2156 大家好、
它是典型40V/us 的 slwe 速率调节。 上升压摆率和下降压摆率是否存在差异?
如果在相同条件下存在差异、该差异有多大?
请告诉我您对数据表中所述条件的看法。
此致、
Kenji
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Kenji、
压摆率是通过向放大器的输入施加大信号阶跃并测量从输出信号幅度的10%到90%的变化率来测量的。 数据表"大信号阶跃响应"指示了放大器的压摆率。 我们在数据表(图36和37)中共享此图、因此您可以看到上升(正)和下降(负)压摆率。
OPA2156还具有用于输入保护的压摆率限制。 数据表的第8.1.1节对此进行了进一步说明。 µs 而言、器件内部有一个放大器、可为需要对称压摆率(上升正压摆率=下降负压摆率= 40V/μ s)的应用提供压摆率控制。
Tamara Alani