This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO121:连续使用时、此电压额定值是否为4950 Vdc?

Guru**** 2909950 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/823084/iso121-is-this-rated-for-4950-vdc-for-continuous-use

器件型号:ISO121

大家好、

ISO121的额定电压为4950 Vdc、以供连续使用。 是这样吗?

是否有适用于 ISO121的评估板?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    根据数据表、ISO121的额定电压为4950 VDC。  此器件没有评估板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    谢谢。

    我认为我们新发布的 AMC13xx 等器件不支持4950Vdc、无法持续使用。

    那么、ISO121和我们的新器件之间有何区别?

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否了解了封装之间的物理间距差异?  这是电压额定值差异的主要原因。

    ISO121采用 JVD 封装、而 AMC13xx 器件采用 DWV 封装。