This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AP4310A 是否有任何竞争器件?

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TL103W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/823059/is-there-any-competitive-part-to-ap4310a

主题中讨论的其他器件:TL103W

客户正在寻找 AP4310A 的替代器件。 你有什么建议吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    请查看 TL103W。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美! 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴我们能够为您找到器件。 如果您需要其他支持、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我与客户进行了检查、发现此部件不能满足他们的电流消耗要求。 您能否帮助检查我们是否具有符合以下规格的类似器件:

    1) 1)每个运算放大器的电源电流小于100uA

    2) IMIN (稳压的最小阴极电流)<100uA

    他们每块电路板使用3块、非常感谢您的进一步反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    我不知道 TI 提供的与 TL103W 类似的器件具有较低的电流消耗。

    谢谢、

    Tim Claycomb