This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6042:将 THS6042用于 ADSL 以外的其他应用

Guru**** 1161160 points
Other Parts Discussed in Thread: THS6042
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/824021/ths6042-to-use-ths6042-for-other-application-than-adsl

器件型号:THS6042

数据网提到 THS6042适用于 ADSL。

如果放大器用于  x3的固定增益放大器或具有 x1至 x10的可变增益放大器、该放大器是否可以应用为通用运算放大器?

此致、Taki   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THS6042只是一款双路电流反馈放大器-可通过任何方式使用该类型的运算放大器。