This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139AQML:CFP 的最高结温(摄氏度)和电路板热阻(摄氏度/瓦)是多少?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM139AQML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/822463/lm139aqml-what-is-the-maximum-junction-temp-deg-c-and-thermal-resistance-junction-to-board-deg-c-w-for-cfp

器件型号:LM139AQML

你(们)好

我们的客户正在寻找最高结温(deg C)以及结至电路板的热阻(deg C/W)
LM139AWG-SMD ( 5692-8773901XA)的说明。

我希望您能帮助我们提供这些信息。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    最大结温和 THETAJC 显示在 LM139AQML 数据表中。

    基尔比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirby、

    该数据表仅提供 RθJA 和 RθJC 信息。

    客户正在寻找 RθJB。

    谢谢、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    以下是该器件的新热数值。   请注意、这些数字与数据表不同。   数据表编号是根据经验通过旧方法测得的。   这些较新的数字更好地反映了我们今天所了解的热属性。   您可以在 TI 的封装网站上查看有关此内容的更多详细信息。

    结果- Theta JA-High K

    156.2.

    结果-θ JC、顶部

    86.7.

    结果- Theta JB

    154.6

    结果- psi JT

    56.5.

    结果- psi JB

    133.5

    结果- Theta JC、底部

    14.3.