This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:二极管的作用是什么

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/823704/lm324-what-is-the-role-of-the-diode

器件型号:LM324

您好,

输入信号为 PWM,高电平为3.3V、输出为 模拟调节电压(__LW_AT__0-10V)

  1.我不明白为什么需要二极管,二极管的作用是什么?

2.我在其他应用中发现在 PIN6和引脚7之间并联了一个电容器(1nF),电容器的作用是什么 ? 如何计算电容?μ F

3.如上图所示应用,如果需要 在 PIN6和引脚7之间并联添加一个电容器、或者不添加?μ F 电容器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    1.我不是100%确定为什么添加二极管、但我猜是、如果将负电压连接到0 - 10V 节点、它们会为运算放大器提供保护。

    2.引脚6和7之间的1nF 电容器将降低较高频率下运算放大器的增益。 它基本上提供滤波。 如果客户不需要任何高频信号、那么添加一个与 R110并联的电容器只会滤除噪声。 电容器的值应足够低、这样您就不会滤除任何输入信号。 截止频率可通过1/(2*PI*R110*C)计算。

    3.见#2。 客户只能确定是否应将电容器与 R110并联。

    谢谢、

    Tim Claycomb