This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139AQML-SP:未上电器件的行为

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM139AQML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/823390/lm139aqml-sp-behavior-of-unpowered-devices

器件型号:LM139AQML-SP

大家好、


我们下面有一个客户询问 LM139AQML-SP 未通电的器件的行为:

"在 VCC = 0时、是否有可能在–输入端无电压且+输入端有1V 泄漏电流(低电流)的情况下打开输出晶体管? VEE 接地(单端)。"

客户原因是、这是一种启动条件、首先为输出上的上拉电阻器供电。 器件和输入在大约一秒钟后便会发现功率。 我们的客户担心上拉电阻和器件未通电时会发生什么情况。

如果您需要有关此查询的更多信息、请告诉我。

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    如果没有电源电压、输出晶体管将不会旋转。   输出晶体管的泄漏量非常小、通常低于1nA、与电源电压无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirby、

    非常感谢您的回答。  

    我将解决此问题、因为我们的客户接受了此答案。

    感谢您的大力支持。


    此致、

    Jonathan