This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:INA226采集精度

Guru**** 2768815 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/822282/ina226-ina226-acquisition-accuracy

器件型号:INA226

大家好、

在 INA226的数据表中、它显示了0.1%增益误差(最大值)和10uV 偏移(最大值)时的精度。  

但是、您是否有关于电压和电流采集精度的信息? 或者换言之、我如何知道功率测量的精度?

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    如您所述、数据表中指定了分流电压(电流)和总线电压容差。

     

    主要考虑增益误差和输入失调电压、您应该能够在应用中的特定输入电平下得出每个误差的百分比。 假设它们分别为 X 和 Y。 然后、可以使用 RMS 公式估算%功率误差:sqrt (X^2+Y^2)。

    当温度/共模/电源等其他影响也包括在内时、也可以使用相同的过程。 在线误差计算器使查看电流/电压测量误差变得更加容易。

    有一个在线视频系列,对错误分析进行了更深入的处理,特别是在第2节“了解错误源”下。

    https://training.ti.com/getting-started-current-sense-amplifiers-session-1-when-choose-current-sense-amp?cu=456802

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    如果您没有进一步的问题,请单击“这已解决了我的问题”按钮进行确认。 当然、如果您这样做、您始终可以发帖回帖。

    此致、Guang