This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:LM324输出电流

Guru**** 1952840 points
Other Parts Discussed in Thread: LM324K, LM324
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/822546/lm324-lm324-output-current

器件型号:LM324

 您好,

我在 数据表中看到 LMx24和 LM324K 的6.5电气特性,我不了解输出电流,如上所示

例如:1.当 VCC = 15V、VO=0V 时,我认为 如果 VO>0,输出电流为灌电流而不是拉电流,为什么?

        2.我不理解 VID=1V,因为 V+=V-,vid =0V,为什么?

        3. 当 VCC = 15V、VO=15V 时,我认为 输出电流 是拉电流,而不是灌电流。  为什么?

        4. 当 VCC = 15V,Vo=15V 时,我认为 Vo 范围(VICR) :0--VDD-1.5V,不能达到 VDD,为什么?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacky、

    在1中、运算放大器的电源(VCC)连接到15V 电源、输出 VO 被强制为0V (使用外部电源)、在这种情况下、运算放大器必须提供电流。  条件 VID = 1V 是为运算放大器的输出级提供最大拉电流驱动。 这是运算放大器输入端强制的条件。 当放大器处于闭环和线性运行模式时、V+=V-的条件为真。  在3中、它是相反的、输出强制为15V、并且由于 VID =-1、运算放大器具有灌电流。  

    在4中、输入共模电压范围不同于输出摆幅范围。 您所说的条件只有在进行同相单位增益配置时才为真。 这是指向 TI 高精度实验室视频讲座的链接、 https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps 讲座3 (输入和输出限制)将清楚地解释这一概念。

    此致、

    Sanjeev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当 LM324在线性放大区域工作,其输出电压范围为0-13V (VDD=15V)、如果输出电压为0.2V、非常低,我认为它确实具有灌电流源,仅拉电流,因为它 等于 电源,电源 仅向外部负载提供输出电流。我不理解,为什么 lm324具有灌电流?

    2.VID=1、VID =1、我不理解,您是否 提供原理图?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacky、

    此原理图是否有用?

    另请尝试阅读新的 LM324设计应用手册 http://www.ti.com/lit/pdf/sloa277

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacky、

    运算放大器可以灌电流或拉电流。 我不明白这里的混乱是什么。 规格表将显示它可以灌电流和拉电流的最大电流。  这就是这些电流的指定方式。

    当 VID =1时、运算放大器将尝试将输出摆动至接近正电源轨的位置。 如果运算放大器的输出被强制(从外部)为0V、则运算放大器必须提供它能够上拉输出的最大电流。 在25C 时、LM324的此拉电流典型值为30mA。

    类似地、当 VID =-1时、运算放大器将尝试将输出摆动至接近负电源轨(在本例中为 GND)。 如果运算放大器的输出强制(从外部)为15V、则运算放大器必须灌入它能够拉低输出的最大电流。  在25C 时、此灌电流的典型值为20mA。

    Ron 的消息包含原理图。  

    Sanjeev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢以上工程师的回复。

    如果 LM324在放大区域,换句话说,工作、 则它运行 同相单位增益配置 和模拟电压输出  

    ,、0.2V μ A、,μ A 低电压非常低,LM324仍为外部负载提供源电流。

      ?外部负载只是5k Ω 至5V 的上拉电阻。外部电流可以流入 LM324、如果允许、LM324发生灌电流或不为?Ω。运算放大器会受到什么影响和损坏 Ω

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    我对您的问题不是很了解、但我会尝试回答这些问题。

    如果在同相单位增益配置中具有0.2V 电压、则预期输出电压为0.2V。 如果负载(外部)连接到 GND、则 LM324将能够拉取电流以保持0.2V。

    在该配置中、如果将5k Ω 电阻器连接到5V 至 OUT 引脚、则 LM324将承受几乎1mA 的电流灌入(灌电流)。 在0.2V 输出电压下、LM324可灌入30uA 的电流、因此您的输出电压将上升至0.7V 左右。  这不会损坏部件。

    在侧面、我建议您观看 TIPL 视频讲座。 这将帮助您了解运算放大器的规格和应用。 专家和初学者都发现这些视频讲座非常有用。

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps

    Sanjeev

     

x 出现错误。请重试或与管理员联系。