请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:VCA820 我正在寻找 VGA 10MHz,增益为-10至+10 db ,由单电源和单端供电。 VCA820是否可以与单电源10VDC 配合使用? 或者、您能否建议替代器件型号
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
可能是可行的
1。只要您观察到它们在电源上的余量限制、所有信号路径引脚就可以使用单个10V 电源运行。
2.输出互阻抗放大器具有 其同相输入引脚-在中等电源时具有良好的噪声去耦功能的偏置-使用一个20欧姆的小电阻器将该电容器与输入晶体管隔离、以避免发射极跟随器自振荡>1GHz。
我不知道的一点是、我认为添加的接地引脚用作 VG 控制输入的参考-数据表显示、在我认为接地引脚的情况下、范围为0至2V。 因此、要运行单个10V、请将该接地引脚置于5V、您的增益控制将变为5V 至7V 范围。
这不是100%、但您可以先在 TINA 中尝试。