请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH5401 主题中讨论的其他器件: LMH3401
1)对于直流耦合(0Hz)至~ 2GHz 以及2.5GHz 应用、LMH5401的可用大信号平坦增益(0.1dB 至0.2dB 平坦)是多少
1A)- 1VP-P 输出
1b)- 2VP-P 输出
1C) 0.5V PP 输出
-配置为单端输入至差分输出
2)对于直流耦合(0Hz)至~ 5.1GHz 应用、LMH3401的可用大信号平坦增益(0.1dB 至0.2dB 平坦)是多少
1A)- 1V P-P 输出
1b)- 2V P-P 输出
1C)-0.5V P-P 输出
配置为单端输入转差分输出