This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7171:LM7171最小增益

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/823285/lm7171-lm7171-minimum-gain

器件型号:LM7171

大家好、

我n`t LM7171可以稳定地工作@gain=2或-1、但我的客户需要 gain=1、因此他们无法更改增益、那么是否有任何电路可以使 LM7171稳定地工作@gain=1?

或者、通过任何补偿方法 使 LM7171稳定工作@增益= 1?

谢谢。

此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    它是单位增益稳定的、它将稍微振铃。 只需将输出短接至反相输入并移除 Rg 即可。 您是否意味着您需要零过冲?

    -Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您始终可以通过在两个输入端放置一个电阻器来独立于信号增益来调整噪声增益。 假设反馈 R 为500欧姆、然后输入端为500欧姆-如果源阻抗较低、则信号增益为+1、噪声增益为2。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    许多问题都要征求您的意见、我会要求客户进行一些测试、任何反馈都会让您知道。

    谢谢。

    此致、Sunny