This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH7322:用于负信号的 CAN LMH7322

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH7322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/822914/lmh7322-can-lmh7322-used-for-negative-signals

器件型号:LMH7322

尊敬的 TI 团队:
  LMH7322是否可用于负信号?

  客户希望选择一个比较  器来替代 MAX9600、它可用于负信号应用、并且还需要低功耗。

  谢谢!

此致!

沈家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    如果您使用双电源设置器件、则 LMH7322可以查看负信号。

    该器件可处理从(Vee - 0.2V)到 VCCI -1.5V 的电压:  

    此致、
    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonny:
      谢谢!