This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA818:INA819之间的差异

Guru**** 2692585 points

Other Parts Discussed in Thread: INA819, INA818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/823139/ina818-difference-between-ina819

器件型号:INA818
主题中讨论的其他器件:INA819

您好!

我希望您在下面确认一下。

*请告诉我们 INA818和 INA819之间的区别吗?

根据数据表、似乎只有两个差异。 我的理解是否正确?

*最大增益

INA818:G=1000,INA819:G=10000

*引脚分配和封装

您能告诉我们每个引脚分配的好处吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Ryuichi、

    感谢您将此事提请我们注意。 INA818和 INA819均为 G = 1至10、000。 该规格将在数据表上更新。  

    INA818和 INA819是相同的器件、但引脚分配除外(请参阅下文)。 每个引脚分配的优势将取决于您的应用的 PCB 布局。 一个引脚分配可能更适合您的 PCB 和随附组件。

    值得一提的是、INA819目前采用 SOIC-8和较小的 VSSOP-8封装。 INA818当前仅采用 SOIC-8封装。 有关 SO 封装的详细视图、请访问  http://www.ti.com/packaging/docs/searchtipackages.tsp?packageName=SO 

      

    希望这些信息对您有所帮助。

    Daniel