This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA1620EVM:模拟输入的最大输入电压

Guru**** 1187840 points
Other Parts Discussed in Thread: INA1620EVM, INA1620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/822579/ina1620evm-maximum-input-voltage-for-the-analog-inputs

器件型号:INA1620EVM
主题中讨论的其他器件: INA1620

您好!

想知道 INA1620EVM 的最大模拟输入电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    这将取决于 INA1620的输入电压范围和您的电源(V-和 V+):

    Tamara Alani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 但是、我有点困惑、因为这是它在绝对最大值下的表达方式:

    这是原始芯片、而不是 EVM 板。 因此、我想知道 EVM 板上是否有一个允许更高输入电压的电阻器。 我的目的是使用输出2V RMS 的 DAC 来驱动它。  

    谢谢、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    不建议您根据最大额定值进行操作。 长时间处于或超过这些额定值的应力可能会对器件造成永久损坏并影响器件可靠性。 这些额定值是"应力"额定值、并不表示器件的功能运行。  

    我们提供建议的运行条件、这是我最初与您分享的内容。  

    Tamara Alani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    很抱歉,我仍然有点困惑。 最大输入电压额定值为+-0.5V、您告诉我、可以在最大额定输入电压的3倍下运行。 您能看到这可能是一个问题吗? 请告诉我可以使用+-15V 电源驱动 INA1620EVM 模拟输入的实际最大输入电压、以便为电路板供电。  

    谢谢、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    输入电压范围是相对于电源的。 绝对最大额定值表示您可以摆动到非常接近电源轨的位置(在0.5V 以内)、但不建议在较长的时间内这么做。 建议的工作条件是允许更大的余量。

    在+/-15V 电源上、我们建议您的输入电压范围保持在-13.5V < Vin < 14V 以内:

    (V-)+ 1.5 =-15V + 1.5V =-13.5V

    (V+)- 1 =+15V - 1V = 14V

    这是否能回答您的问题?

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    感谢您的理解。

    谢谢、

    Mike