This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:将差分输出转换为单端输出

Guru**** 2804335 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, OPA837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/822942/ths4551-convert-differential-output-to-single-ended

器件型号:THS4551
主题中讨论的其他器件: OPA837

大家好、

我正在考虑将 THS4551用于即将推出的应用。 器件的规格与我需要的规格相匹配、但我需要单端输出。 对于如何将差分输出转换为单端输出、同时保持高达10+MHz 的 CMRR、您有什么指导吗?

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要从运算放大器开始的单端输出、请查看 OPA837 -类似的内部设计、但不包括 FDA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    正如 Michael 所说、OPA837具有类似的性能、是理想之选。 该器件可设置为差分放大器配置、从而提供单端输出。 此外、还可以仅使用 THS4551的一个输出、但它将失去一半的动态范围性能以及一些 HD2性能。  

    此致、