This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV369:正输入上的高泄漏电流

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV369

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/823389/tlv369-high-leakage-at-positive-input

器件型号:TLV369

大家好、团队、

希望你们做得好。 请参阅以下客户问题;

我将该部件用作电路中的缓冲器。 该器件在正输入端似乎具有很高的泄漏电流、即使规格表显示该器件具有非常高的输入阻抗和非常低的泄漏电流。 我在下面附上了一段原理图。 请注意、我的原理图中未加载 R107和 R108。 我正在为连接到运算放大器正输入端的电容器(100nF 薄膜电容器)充电、作为基准电压。 当增益= 1时、负输入连接到输出。 然后移除为电容器充电的电压源、我希望电容器保持充电相对较长的时间(20mV 压降> 200秒)。 但是、它的放电速度非常快。 有人能解释一下为什么会发生这种情况吗? 我选择该器件是具有极高输入阻抗的低功耗器件。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randhir、

    这里的泄漏可能会高于预期。 首先、虽然 TLV369的输入偏置电流典型值为10pA、但 ISL43120IHZ 的泄漏电流也会产生影响。 考虑到该电流可能比 TLV369的偏置电流大10倍、这可能是一个可能的影响因素。

    另一种可能是 PCB 上的通量或其他污染。 我们看到了 PCB 上的通量污染导致微安级泄漏到其他低泄漏电路的情况。 请记住、即使使用所谓的"不干净"磁通、这也是可能的。 如果 PCB 装配有水溶性助焊剂、则超声波浴中带有去离子水的洗涤器应清除大部分助焊剂污染。

    对于罗心芯或其他焊接助焊剂、可能需要更强的溶剂来去除助焊剂残留物-如果有疑问、请参阅焊料制造商推荐的清洁说明。

    有关助焊剂污染的更多信息、请参阅 Ian Williams 编写的这篇文章。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alex。 一如既往、TI 图森团队提供一流的支持!