This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC7225:输出电压和类型

Guru**** 2930720 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC7225, LMC7215, TLV7021, TLV1805, TLV7041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/822948/lmc7225-output-voltage-and-type

器件型号:LMC7225
主题中讨论的其他器件: LMC7215TLV7021TLV1805TLV7041

您好!

两个快速问题:

输出端的最大工作电压是多少? 我看到 ABS。 最大值为 V++ 0.3、但这对于正常运行是相同的吗?

输出是否为真正的开漏(悬空)?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    1、无论电源电压如何、上拉电压最高可达15V、仅适用于 LMC7225

    "V++ 0.3V"应用于推挽输出 LMC7215、其中输出不能超过电源电压。

    2.是的。 当"高电平"时、输出将为高阻态;当"低电平"时、输出将导通(灌入至 V-)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    是否有适用于此器件的启动图?

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我不知道有什么...即使我们知道、我们也不能说每个器件的行为都是一样的。 启动行为具有许多变量、人们总是会依赖于特征化/未经测试的行为。

    如果启动是一个问题、请查看 TLV7021、TLV7041和 TLV1805器件等器件、它们具有已知启动条件的 POR 电路。 现在它们只是单通道器件、但双通道器件仍在路上。 TLV70xx 系列为5V、但 TLV1805为40V 推挽。