This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/INA260EVM:INA260EVM-PDK

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/822569/linux-ina260evm-ina260evm-pdk

器件型号:INA260EVM

工具/软件:Linux

对于 INA260EVM-PDK,是否有 GUI 的 Linux 编译版,甚至有到硬件的 CLI 界面,或者它只能与 Windows 操作系统配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    它很可能只能在 Windows 中工作、而不能在 Linux 中工作。 NI 的某些版本(完全版和专业版)适用于 Linux、如果您碰巧能够访问此类软件、则可以下载 GUI 源代码并重新编译。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪里有源代码链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    我已向您发送连接邀请。 请回复、以便我可以通过电子邮件发送副本。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guang,这是我的回复,您可以通过电子邮件发送副本。  如果您的个人电子邮件是:alanhails70@gmail.com

    此致、

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    请检查您的电子邮件。 请单击“此解决了我的问题”按钮以关闭该主题。

    此致、Guang