This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186:感测电阻温度降额

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/823066/ina186-sense-resistor-temperature-derating

器件型号:INA186

您好!

我正在使用 INA186进行设计、以测量直列式电机电流(高达30A)。

我选择的感应电阻器是 CRE2512-FZ-R002E-3。   在2mΩ@ 70C 的"环境"条件下、它的额定温度为1 μ W。

它们具有功率降额曲线与"环境"温度间的关系。  我怀疑它应该是"功率比"与电阻器的"结温"。

如果我的 Δ T = Rθja C/W、Tamb=50C、PD=1.8W、则结温将为 Tj = 50C +40C/W * 1.8W = 122C。  温度降额后、最大功率似乎约为1.2W!

我应该如何解读此 Bourns 的数据表?  需要您的第二个意见。  谢谢

数据表链接

开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    我不是电阻器热评估标准的专家、但除非制造商网站上有文档说明其标准、否则我会假设数据表正确、并且列出的大多数温度都是环境温度。 没有提到在确定可能的结温时使用的 JEDEC 标准(这是很难做到的、尤其是在达到绝对最大额定值时)。 在环境条件下确定电阻器的多 sigma 额定值似乎更合理。

     您从何处获得此 Rθja?

    我会将数据表解释为使用环境温度。 在70C 时、如果最大功率为3W、那么当温度为122C 时、最大功率会根据降额曲线下降。 我计算122C 时的功率比为:

    PR =(-1.55%/C)*122C+263.5%=74.4%。  

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

     我是 Rθja 一篇关于 PCB 上2512封条的文章而被称为“球泊车”。  我认为数据表假定环境温度和芯片结温之间的差异很小。  这是芯片结温这一点非常重要。

    如果我的 PCB 布局不佳(Rθja Ω 为高电平)、则芯片温度将远高于环境温度、因此功率降额应更加激进。

    开尔文