This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7171:上升时间是否可以达到1ns?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/823183/lm7171-is-a-rise-time-of-1ns-possible

器件型号:LM7171

您好!

我计划在增益为0.001的反相配置中使用 LM7171。  

我的输入信号将为4Vpkpk (低振幅= 0V、高振幅= 4V)。

是否可以实现1ns 的上升时间。

根据数据表、它是否会在增益-1和2的稳定条件下工作?

谢谢

Pavithra Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此致。

    是的、这是可能的。 使用1/1000电阻分压器并使用同相单位增益配置对其进行缓冲。

    -Sean