This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:(以及 LM324N 和 LM358等) —最小输出电流?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM324A, LM324, LM324K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/823009/lm324-and-lm324n-and-lm358-and-etc-etc-minimum-output-current

器件型号:LM324

对于所有这些运算放大器、在数据表中、我看到"输出电流"、并给出了最小值和典型值(但不是最大值)。    (LM324/LM324A/LM324K/等 的第6页 数据表)

我是否要假设这些器件在灌电流时确实需要20mA 的最小输出电流!?  我期望的最大值的1/3是多少?  (60mA)

我从 这里的其他文章中得到的印象是 、最大程度地减小失真的输出电流大约为50 μA 100kΩ(除了正常负载外、还可通过输出和接地之间的10k Ω 电阻器实现、以确保偏置电流。)  μA、我在功能方框图(在 LM324工作表的第10页)中看到输出引脚的节点和接地之间有一个50 μ A 的电流稳压器。

那么、该参数是否真的是"最大输出电流"?   但是、如果是、为什么最大值中有最小值、但最大值中没有最大值?  (如果这是一个滑稽的说法、请原谅、哈哈)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    我建议阅读新的 LM324应用设计指南 http://www.ti.com/lit/pdf/sloa277

    这些电流是外部世界与 LM324输出引脚发生冲突的简短测试。 最小值可确保驱动(重)负载的能力。 存在一个最大值、以了解真正短路(或有缺陷的负载)时的输出电流。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、这非常好、感谢您的 pdf!

    哦、我想我看到、这是一项规定、该器件可保证为外部电路提供如此大的电流、而不是它对外部电路施加的要求。

    这是解释数据表中该行的正确方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    是的、没错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好、非常感谢。