This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:建议使用 SCL/SDA 上拉电阻器和 A0/A1上拉/下拉电阻器

Guru**** 2824215 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/823064/ina219-scl-sda-pull-up-resistor-and-a0-a1-pull-up-down-resistor-suggestion

器件型号:INA219

您好、先生、

您能否帮助为以下引脚建议上拉/下拉电阻器?

-是否建议使用 A0/A1上拉和下拉电阻器?

- SCL/SDA 上拉电阻器、4.7K 欧姆或10K 欧姆适合 INA219?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    A0/1引脚可直接接地或电源。 如果您希望通过 电阻器执行此操作、则其值可以介于0和100K 之间。
    SDA 和 SCL 上拉电阻最常见的值是几到几十千欧之间的任何值;您可以选择任意一种电阻值。
    此致