This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309:寄存器7

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/822778/pga309-register-7

器件型号:PGA309

您好!

您有更多关于寄存器7:输出使能计数器控制寄存器(读/写、地址指针=00111)的信息吗?

为什么 EEPROM 文件中不提供该寄存器7?...  

Thx

纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guillaume、

    寄存器7、输出使能计数器控制寄存器、记录在 PGA309用户指南的第89页和第116页上。  

    该寄存器主要在校准过程中使用、在使用器件设置和校准系数对 EEPROM 进行编程之前使用、主要用于在校准过程中使用单线制操作且 PRG 连接到 Vout 的应用。  它允许将连接用作双向接口的 PRG 与 将连接用作调节传感器输出电压的 Vout 驱动器之间的多路复用操作。

    该寄存器控制启用 VOUT 的超时延迟。  对于 PGA309 +传感器校准、有必要配置和重新配置 PGA309上的内部寄存器、然后根据这些寄存器值设置测量 VOUT 上的模拟电压。 因此、要在 VOUT 连接到 PRG 时执行此操作、需要启用和禁用 VOUT。

    用户指南建议在执行此校准过程时将无效数据存储在 EEPROM 的已编程标志值中、以防止 EEPROM 被读取、这可能会更改 PGA309中的寄存器设置。 它还强制重置一秒超时、并允许根据需要在 PRG 上进行通信以启动和停止。 一旦 PGA309中的所有寄存器被设定为它们所需的值、对寄存器7的另外一个写入将重新开始这个过程、这样就可以测量一个新的 VOUT 模拟值。

    谢谢、此致、

    Luis