This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:用作5V 差分放大器

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/821563/ina826-use-as-a-differential-amplifier-for-5v

器件型号:INA826

我们有一个设计需要一个用于5V 差分输入和5V 输出的差分放大器、我们选择了 INA826。 但是、借助"仪表放大器的共模输入范围计算器"、输入5V 差分可能会使 INA826在裕度区域工作(Vin+约为5V、Vin-约为0V、Vindiff 约为5V、Vout 为5V)。 那么、将该放大器用于我们的目的是否有风险? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xialing、

    感谢您发帖。

    几个问题:什么是电源电压? 建议将共模电压设置为1/2 Vs。 您的电压基准是多少?

    我们提供了该器件的 TINA 参考设计、您可以在 此处对电路进行仿真:http://www.ti.com/lit/tsc/sbom471

    Tamara Alani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Vs+为12V、Vs-和 Vref 为接地。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xia玲、

    Vcm v Vout 计算器是可靠的。 在给定条件下、您可以具有100mV 至5V 的输入、并获得100mV 至5V 的输出。 该计算器考虑了放大器的输入/输出限制。  

    Tamara