This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2196:电容负载驱动能力-限制因素?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/822245/opa2196-capacitive-load-drive-capability---limiting-factor

器件型号:OPA2196

团队、

我的客户希望在两种配置中使用 OPA2196、但他们不确定这是不是最佳器件。
要实现的功能包括:

  1. 直流电压基准。
  2. 缓冲器。

我们的数据表指定了1nF 的"容性负载驱动能力"。
这是指特定频率吗?
有关此参数的限制因素是什么?

其他数据表通常显示更详细的曲线、遗憾的是 OPA2196不是。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Franziskus、您好!

    放大器输出和反相反馈输入之间的延迟过大是运算放大器稳定性(或振荡)问题的根本原因。  对于运算放大器输出端的容性负载、运算放大器的开环输出阻抗 Ro 与负载电容相互作用以形成延迟、从而导致稳定性问题。

    OPA2196数据表提供了 OPAx197过冲与容性负载间的关系图。  第14页的图20显示了放大器在反相配置(G=1)上的小信号过冲与容性负载间的关系、而图21显示了在同相配置(G=1)上放大器在不同隔离电阻(RISO = 0Ω Ω、25Ω Ω、50Ω Ω)的过冲。  过冲百分比是相位裕度或稳定性的指标。  保守的方法是设计具有45度相位裕度的电路、这通常相当于 20%(或更低)的过冲。

    可以通过不同的方法来补偿放大器以驱动容性负载、例如使用隔离电阻器 RISO。  

    如果您对基准驱动电路有特定要求、并且或对缓冲电容负载有特定要求、我们可以提供建议。  

    此外、如果您想了解运算放大器稳定性的基础知识、请参阅高精度实验室稳定性视频系列(以下链接)。

    谢谢、

    此致、

    Luis

    10. TI 高精度实验室-运算放大器:稳定性

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps#section-10

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Luis、这正是我的客户所期待的!