This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA333-Q1:请求有关最大失调电压与温度间关系的任何数据

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA333-Q1, OPA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/821397/opa333-q1-request-for-any-data-about-max-offset-voltage-against-temperature

器件型号:OPA333-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA333

大家好、

我想了解有关 OPA333-Q1温度下的失调电压最大参数的任何想法。 你那有什么信息吗? 数据表仅显示0.5uV/°C 的典型参数。

此致、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryo

    通过查看 TCVos 的分布、您将看到直方图在0.0375uV 下逐渐减小、您可以使用0.05uV/C 作为与 OPA333 (商业级)匹配的最大值(最坏情况)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soufiane、

    感谢你的答复。 是 OPA333-Q1的电流数据表、显示了偏移电压漂移与0.5uV/°C 温度间的关系。 这是拼写错误吗?

    此致、
    Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是的。 此器件的规格与商用级相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 您是否有纠正参数的计划?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我将提交一份更改请求  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。