This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:LM324的输出电流是多少

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: LM324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/822364/lm324-what-is-the-output-current-of-lm324

器件型号:LM324

尊敬的 TI 同事:

 LM324的输出电流是多少;我查看了数据表,如下面的屏幕截图所示,典型的拉电流 输出为-30mA,典型的灌电流输出为20mA,我想知道,它是总电流还是每个放大器输出电流?

请帮助我检查参数。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cickey、

    封装中每个运算放大器的输出电流规格。 例如、如果您使用的是四路放大器、则每个放大器可以灌入20mA 电流、如数据表中所示、总电流为80mA (20mA * 4个运算放大器)。 但在计算功率耗散时、需要考虑总输出电流(80mA)。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim,

    感谢您的大力支持。 我了解该规格。